Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Randall Hinton
Le retour d'informations rapide et précis des analyses de sang artériel lors de la surveillance de patients sous respiration artificielle est d'une importance capitale pour aider au rétablissement de ces patients.
Le personnel médical mesure soigneusement la quantité, le type, la vitesse et la force de l'air que le ventilateur pousse dans et retire des poumons du patient, ainsi que toute complication qui pourrait survenir. Par exemple, une trop grande quantité d'oxygène dans le sang pendant trop longtemps peut être préjudiciable aux poumons. De même, un excès d'acide dans le sang d'un patient peut indiquer une insuffisance rénale, une infection grave, des ingestions toxiques spécifiques, une acidocétose diabétique ou une apnée du sommeil insuffisamment traitée. La prévention de ces problèmes nécessite la mesure fréquente des niveaux de gaz dans le sang artériel.
Un échantillon de sang est généralement prélevé sur le poignet du patient, sur une artère de l'aine ou sur la face interne du bras au-dessus du coude8. L'échantillon est ensuite placé dans un appareil d'analyse des gaz du sang. Les analyseurs des gaz du sang mesurent la quantité d'oxygène (O2) de dioxyde de carbone (CO2), et l'acidité du pH du sang. Ils mesurent également les concentrations d'autres paramètres tels que le lactate, le glucose, l'hémoglobine, la créatinine et les électrolytes2. Parmi les principales entreprises qui fabriquent des analyseurs des gaz du sang, citons Siemens Healthineers, Instrumentation Laboratory, Radiometer, Roche Diagnostics et Nova Biomedical7.
Le dioxyde de carbone, l'oxygène, le pH et le taux d'hémoglobine sont des paramètres clés dans la surveillance des gaz du sang artériel. Vous trouverez ci-dessous plusieurs exemples de la manière dont ces paramètres peuvent être déterminés par photométrie.
La figure 1 montre un système optique pour la détermination photométrique du CO2 à partir d'un échantillon de sang. Le rayonnement d'une source thermique est réfléchi par un miroir concave à travers une fente et sur un second miroir concave. Le rayonnement est ensuite réfléchi par le second miroir concave sur un réseau, qui est optimisé pour les longueurs d'onde IR de 4200 à 4300 nm. Le réseau tourne, ce qui permet aux longueurs d'onde diffractées de varier sur ce spectre. Le rayonnement est ensuite renvoyé au miroir concave, passe à travers un filtre passe-haut de 3500 nm, traverse la chambre de mesure, puis est dirigé vers un détecteur pyroélectrique. Le détecteur, qui est synchronisé avec le réseau rotatif, émet un signal proportionnel à l'intensité du rayonnement à 4210, 4260 et 4310 nm. La quantité d'absorption à partir de ces longueurs d'onde fournit la quantité de base de CO2 dans l'échantillon3. Le sang artériel devrait être relativement dépourvu de dioxyde de carbone en raison des échanges gazeux pulmonaires, ou de la respiration externe4.
La figure 2 montre un système utilisé pour la détermination de la quantité d'oxygène dans un échantillon de sang. La lumière d'une diode verte est transmise à travers un filtre passe-bas de 580 nm. Le rayonnement est transmis du filtre passe-bas à un filtre dichroïque de 580 nm qui réfléchit la lumière de la diode verte sur la lentille de focalisation. La lumière verte est ensuite focalisée sur l'échantillon où elle interagit avec un colorant sensible à l'oxygène5. Les luminophores excités émettent des photons de plus grande longueur d'onde que la lumière verte incidente. Ces photons d'excitation sont ensuite transmis du récipient de l'échantillon à travers la lentille, à travers le filtre dichroïque, puis à travers un filtre couleur passe-haut de 665 nm, et sur une photodiode au silicium. L'intensité du signal au niveau du détecteur est utilisée pour calculer le niveau d'oxygène. Le niveau d'oxygène dépend du mouvement de l'air entrant et sortant des alvéoles, du flux sanguin dans les capillaires pulmonaires et de l'hémoglobine, protéine porteuse d'oxygène4.
La figure 3 montre une coupe transversale d'un système optique pour la détermination photométrique du pH. Une lampe halogène émet un rayonnement qui est filtré par un filtre absorbant la chaleur, tel que le verre SCHOTT KG5. Le rayonnement interagit ensuite avec l'échantillon de sang et est finalement focalisé par une lentille à travers plusieurs filtres passe-bande sur des photodiodes au silicium. Les photodiodes émettent des signaux de courant représentant l'intensité des radiations de 458, 589 et 750 nm. Ces intensités de rayonnement permettent de calculer la valeur du pH de l'échantillon3. Le pH du sang donne un aperçu de l'interaction des tampons chimiques présents dans le sang (principalement le bicarbonate), des globules rouges et du fonctionnement de trois organes : les reins, les poumons et le tronc cérébral4.
L'oxygène étant peu soluble dans le sang, l'organisme compte sur la protéine porteuse d'oxygène, l'hémoglobine, pour transporter l'oxygène aux cellules des tissus. Un système optique connu sous le nom d'oxymètre de CO mesure l'absorption de la lumière traversant le sang à partir de seulement deux ou trois longueurs d'onde de la lumière jusqu'à plusieurs dizaines de longueurs d'onde. Cela permet de distinguer l'oxyhémoglobine et la désoxyhémoglobine (anciennement appelée hémoglobine « réduite ») et de déterminer la saturation en oxyhémoglobine, ou le pourcentage d'hémoglobine oxygénée par rapport à la quantité totale d'hémoglobine disponible (Hb). La mesure d'un plus grand nombre de longueurs d'onde permet à l'instrument de distinguer celles-ci de la carboxyhémoglobine (COHb), de la méthémoglobine (metHb), d'autres fractions de l'hémoglobine et des espèces « de fond » absorbant la lumière.
La figure 4 montre un exemple d'oxymètre de CO. Le rayonnement est transmis par une lampe halogène à travers un filtre absorbant la chaleur sur la chambre de mesure. La lumière qui traverse l'échantillon est focalisée à travers un filtre dichroïque, qui divise ensuite le spectre en un filtre passe-bande de 600 ou 506 nm. Les intensités résultantes sont détectées par des photodiodes au silicium et utilisées pour calculer la teneur totale en hémoglobine (Hbtot) et la saturation en oxygène. Le calcul est basé sur la loi de Lambert Beer et sur des valeurs prédéterminées des coefficients d'extinction de l'Hb et de l'HbO2 3.
Voici un autre exemple d’oxymètre de CO, où les globules rouges sont exposés à des vibrations ultrasoniques qui détruisent les parois cellulaires en libérant l'hémoglobine. L'hémoglobine dans la cellule de flux est exposée à la lumière visible et le spectre d'absorbance (478-672 nm) est observé à l'aide d'un miroir à réseau et d'un réseau de détecteurs à photodiodes. À partir de ces spectres d'absorption, les concentrations de bilirubine peuvent être calculées et utilisées pour dépister des affections telles que la jaunisse néonatale6.
1. WebMD. Complications of Ventilator Use. WebMD. [Online] March 26, 2020. https://www.webmd.com/lung/ventilator-complications#.
2. Radiometer. What is blood gas? - Radiometer. Radiometer America. [Online] 2020. https://www.radiometeramerica.com/en-us/about-radiometer/leading-the-blood-gas-testing-industry.
3. Lundsgaard, Andersen, Jensen (Radiometer Medical). EP0449900B1 Denmark, 1989.
4. Higgins, Chris. Why measure blood gases? A three-part introduction for the novice - Part 1. Acute Care Testing. [Online] January 2012. https://acutecaretesting.org/en/articles/why-measure-blood-gases-a-three-part-introduction-for-the-novice-part-1.
5. Indicators for optical oxygen sensors. Quaranta, Borisov, Klimant. 2012 Dec, Bioanalytical Reviews, pp. 115–157.
6. Bilirubin measured on a blood gas analyser: a suitable alternative for near-patient assessment of neonatal jaundice? Peake. 2001, Ann Clin Biochem, pp. 533-540.
7. Carlson, Bruce. Blood gas lab testing is one of a few winners, amid sagging volumes overall. LabPulse. [Online] May 19, 2020. https://www.labpulse.com/index.aspx?sec=sup&sub=mic&pag=dis&ItemID=801222&wf=2.
8. WebMD. Arterial Blood Gas Test (ABG). WebMD. [Online] September 09, 2019. https://www.webmd.com/lung/arterial-blood-gas-test.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.