Produit ajouté au panier

Qualité


  • Des Systèmes de Conformité Internationaux Performants

  • Des Mesures Préventives et Correctives Minutieuses

  • Un Engagement pour une Amélioration Permanente

  • Certifié ISO 9001:2015 et conforme à la norme ITAR

Présentation

Edmund Optics® est une source fiable dans le domaine de l’optique de qualité et des composants d’imagerie et opto-mécaniques depuis près de 80 ans. À chaque étape du processus, EO s’engage à garantir la qualité du produit et de la procédure. Guidé par les normes de certification ISO 9001, Edmund Optics® utilise un programme international d’assurance qualité strict et contrôlé par un personnel expérimenté, et soutenu par les évaluations optiques les plus novatrices qui soient. Les produits fabriqués par EO subissent des tests rigoureux et poussés dans le cadre du programme qualité de l’entreprise et en conformité avec les procédures de qualité générales d’EO ainsi qu’avec les nombreuses normes ISO et MIL.

Capacités

Qualité

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001
  • ISO 13485
  • ANSI / ASME Y14.5
  • ISO 10110
  • MIL-C-48497A
  • MIL-STD-810
  • MIL-PRF-13830B
  • MIL-C-675C
  • Unsines conformes à la norme ITAR

Capacités d’évaluation environnementale interne

  • Fonction de Transfert de Modulation (MTF)
  • Lumière Parasite
  • Télécentricité
  • Distorsion de Front d'Onde
  • Interférométrie en Lumière Blanche
  • Profilométrie Mécanique
  • et bien plus encore

Capacités d’Évaluation Environnementale Interne

  • Température
  • Humidité
  • Immersion
  • Chocs et vibrations
  • et bien d’autres

Gestion de la Configuration (Contrôle des Documents)

Edmund Optics® utilise un système de procédures de contrôle des documents permettant d’établir et conserver une certaine cohérence dans la performance, la fonctionnalité et les attributs physiques d’un produit, conformément à leurs caractéristiques et mesures de performance opérationnelles. Qu’ils soient standard ou personnalisés, tous les produits suivent ce processus durant la totalité de leur cycle de vie.

Ces processus, accompagnés des applications logicielles telles que SAP, garantissent que EO fabrique des produits précis en permanence.


Nous sommes certifiés ISO 9001:2015 !

ISO 9001:20158

Edmund Optics® est fier d'annoncer que de nombreux bureaux, incluant notre maison mère sur Barrington, New Jersey, sont certifiés ISO 9001. EO utilise un stricte programme qualité autour du globe qui est implémenté par une équipe expérimentée et supporté par des tests optiques les plus innovants disponibles à ce jour.

Les produits fabriqués par EO passent à travers des tests rigoureux et sont testés avec qualité et en accord avec les procédures de qualité EO.

Visionner notre Certificat ISO:9001 (PDF 106KB)


Politique Environnementale

ISO 14001

Edmund Optics® est un leader en optiques et composants optiques depuis 1942. Depuis notre création, nous avons continuellement fait évoluer nos méthodes pour répondre aux demandes d’un marché en constante évolution. Le monde devenant de plus en plus conscient de l’environnement, Edmund Optics® a mis la gestion environnementale au cœur de ses activités. Ces mesures sont effectuées grâce à la mise en œuvre de la norme ISO 14001, un Système de gestion environnementale (Environmental Management System ou EMS) qui illustre un critère d’amélioration de l’efficacité des ressources et de réduction des dépenses. Nous espérons que notre initiative permettra de créer et maintenir l’offre et la demande pour des biens, services et produits plus écologiques et réduira les déchets au sein de notre société comme en dehors. Nous sommes fiers d’annoncer avoir reçu cette accréditation en janvier 2016.

Vous pouvez visualiser notre Certificat ISO 14001 (PDF 253KB)

Déclaration de notre Politique ISO

La politique environnementale de Barrington chez Edmund Optics® est utilisée pour s’assurer que les employés et le public comprennent les objectifs environnementaux mis en place chez EO. La politique d’Edmund Optics® est de garantir que l’impact environnemental de ses activités, produits et services, soit aussi faible qu’il est raisonnablement possible. Edmund Optics® se consacre à améliorer l’environnement en permanence, à réduire l’utilisation de polluants et à se conformer aux mesures légales et autres portant sur nos aspects environnementaux.

ISO 14000

politique environnementale

ISO 14001 ISO 14001

Edmund Optics® travaille à réduire son impact sur l’environnement en identifiant de nombreux aspects environnementaux. Certains secteurs incluent notamment la réduction de papier, un emballage plus intelligent, des pratiques plus respectueuses de l’environnement dans la cuisine et la cafeteria, ainsi que l’amélioration de nos pratiques de recyclage. Pour réduire notre consommation de papier, toutes les imprimantes sont paramétrées pour une impression recto-verso. Par ailleurs, les employés sont encouragés à utiliser des alternatives électroniques à l’impression. Cela a permis de réduire drastiquement notre consommation d’impressions papier. Notre conditionnement a été repensé pour réduire graduellement le gaspillage. Dans la cuisine et la cafeteria, nos approvisionnements ont été orientés vers des alternatives biodégradables et respectueuses de l’environnement tandis que le recyclage a été mis en place dans tout le bâtiment.

ISO 14001 - Packaging EMBALLAGE

De manière a améliorer notre impact environnemental au niveau de l’entrepôt, nous avons pris des mesures visant à changer plusieurs de nos emballages secondaires. Cela comprenait la modification de notre conditionnement en mousse plastique et des sacs plastiques servant à l’emballage des lentilles, pour des alternatives plus durables. Nous avons remplacé notre ancien conditionnement par des cartons recyclés et biodégradables et des enveloppes en papier cristal. Nous nous sommes par ailleurs associés à une entreprise d’emballage pour repenser notre conditionnement primaire et réduire les dépenses excessives liées à l’expédition.

ISO 14001 - Green Cafeteria & Kitchen CAFETERIA ET CUISINE ÉCOLOGIQUES

En 2014, Edmund Optics® à Barrington seulement, a utilisé environ 52 000 tasses en polystyrène, dont une moyenne de 276 tasses par personne par an. Dans un effort d’amélioration, l’utilisation des tasses en polystyrène a été supprimée. Tous les employés ont reçu des mugs et des gobelets réutilisables. Dans la cuisine, les ustensiles en plastique ont été remplacés par des alternatives biodégradables. Ces derniers ont remporté un franc succès. Les tasses en plastique et en polystyrène sont à présent introuvables dans le bâtiment et des ustensiles à usage unique pourront désormais se biodégrader à la décharge.

ISO 14001 - Recycling RECYCLAGE

Nous nous efforçons de garantir l’élimination appropriée de tous les déchets d’une manière qui est sûre et respectueuse de l’environnement. À cet effet, nous nous sommes associés avec des usines de déchets et de recyclage pouvant prendre en charge nos déchets et matières recyclables, générés aussi bien dans nos bureaux que dans l’entrepôt. Cela comprend notamment 15 tonnes de carton et 5 tonnes de papier chaque année. Pour améliorer nos habitudes de recyclage au niveau individuel, nous avons placé des bacs de recyclage à flux unique dans les bureaux et à la cafeteria.

ISO 14001 - RoHS & REACH RoHS & REACH

Edmund Optics® s’efforce non seulement de respecter toutes les réglementations et lois environnementales applicables dans l’exercice de sa profession, mais aussi de les dépasser et d’être conforme à la législation RoHS à cet effet. La Directive RoHS, Refonte de la Restriction des Matières Dangereuses (Restriction of Hazardous Substances, RoHS) ou « RoHS 2 » a été adoptée le 8 juin 2011 et a été publiée au Journal officiel de l'Union Européenne le 1er juillet 2011, établissant ainsi ses dates d'effet. Elle abroge la directive RoHS initiale qui réglementait les substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (EEE) depuis juin 2006.

La directive RoHS réglemente l'utilisation de six substances dangereuses (plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent et retardateurs de flamme : PBDE – le polybromobiphényle et le PBB – le polybromobiphényle) dans les produits électriques et électroniques et les empêche d'être vendus sur le marché de l'Union européenne.

La directive RoHS refondue inclut désormais une directive de marquage CE. Cela signifie que si un produit, un appareil ou un équipement électrique/électronique possède la marque CE, il est également conforme à la norme RoHS. L'impact de la directive RoHS peut être vu partout dans le monde. La plupart des fabricants, importateurs et exportateurs de produits, mais aussi les consommateurs, exigent que les produits qu'ils achètent répondent à cette directive ou utilisent une exemption permettant au produit d'être vendu sur le marché de l'UE.

Qu'arrive-t-il si mon produit contient l'une de ces six matières dangereuses ?
Un produit qui dépasse les teneurs maximales autorisées par la directive, ne peut pas être vendu dans l'Union européenne depuis le 1er juillet 2006. Rappelez-vous que de nombreux autres pays ont développé leur propre version de la directive RoHS et qu'il existe d'autres initiatives visant à limiter les substances qui peuvent être dangereuses.

Est-ce que les produits que j'achète auprès d'Edmund Optics® sont conformes à la directive RoHS ?
En tant que fabricant et fournisseur d'une gamme variée de produits, EO examine constamment son offre de produits avec les concepteurs et les fournisseurs des produits, de façon à améliorer ses gammes de produits et à répondre aux exigences RoHS dans la mesure du possible. En raison de la nature complexe de l'optique, de nombreux composants optiques doivent inclure l'utilisation de substances faisant l’objet de restrictions pour maintenir l'efficacité de son indice de réfraction, de la dispersion partielle et de la transmission des UV dans diverses applications techniques. Ces produits qui contiennent ces substances utilisent des exemptions qui sont évaluées de manière régulière par l’organisme de réglementation approprié. Nous pouvons découvrir qu’une exemption n’a pas été renouvelée ou a expiré. Si cela se produit, nous ferons preuve de diligence raisonnable pour nous assurer que le site Internet et toute la documentation soient à jour dans les plus brefs délais.

Quels sont les changements qui sont survenus dans la directive RoHS 2 et qui ont un impact sur les produits d'Edmund Optics® ?
Expirations de l'exemption : Il existe à présent une période d'expiration sur les exemptions utilisées sur certains de nos produits. Ces dérogations peuvent être renouvelées par la Commission européenne au plus tôt 6 mois avant l'expiration.

Marquage CE : Requis pour l'électronique que EO va importer vers l'Union européenne directement. Cela n'a aucune incidence sur nos matériaux et produits optiques qui ne sont pas considérés être électroniques. Si un article que vous souhaitez acheter n'est pas conforme à la norme RoHS, veuillez contacter un de nos spécialistes de notre support technique qui pourra vous aider à obtenir un produit conforme à la norme RoHS pour les besoins de vos applications. Pour connaître l'état actuel du nombre spécifique en stock et imprimer un certificat de la quantité conforme en stock, utilisez notre outil de consultation RoHS.

Nous visons également à nous conformer à la réglementation REACH (EnRegistrement, Evaluation, Autorisation et Restriction de produits CHimiques). L’objectif de REACH est de protéger tout autant la santé des personnes que l’environnement, des risques chimiques qui peuvent se présenter. Étant donné que la liste de produits chimiques est mise à jour plusieurs fois par an, Edmund Optics® tient une base de données pour s’assurer de répondre continuellement à cette réglementation.

ISO 14001 - Culture CULTURE

Le travail bénévole est précieux chez Edmund Optics® qui rémunère une journée entière par an à tous les employés à plein temps pour qu’ils soient bénévoles auprès d’un organisme à but non lucratif ou caritatif de leur choix. Certains employés de l’entreprise ont travaillé bénévolement chez Surfrider Foundation, Newton Creek Watershed, Sustainable Haddonfield, GMO Free NJ, et bien plus encore.

Edmund Optics® de Barrington accueille l’initiative de la journée «Take Your Child to Work » durant laquelle les employés amènent leurs enfants au travail pour une journée amusante. Les enfants partent explorer les optiques avec des membres de l’entreprise et effectuent des expérimentations ensemble. En fin de journée, tout le monde se rassemble pour commémorer la journée en plantant un arbre qu’ils verront pousser les années suivantes.

Edmund Optics® s’associe tous les mois à un organisme caritatif auprès duquel les employés peuvent apporter leurs donations. Les sommes levées par les employés sont versées à l’identique par l’entreprise puis remises à l’organisme caritatif visé. Certains organismes caritatifs avec lesquels Edmund Optics® s’associe ont un objectif écologique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer