Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Le succès de votre application en vision industrielle dépend de la qualité de vos optiques car elles permettront d'assurer l'exactitude, la répétabilité et la vitesse du système. Non seulement ces caractéristiques jouent un rôle crucial dans la performance du système, mais plus important encore, elles influencent directement votre résultat et par conséquent la satisfaction du client. Pour un meilleur rapport qualité/prix, les composants d'imagerie TECHSPEC® d'Edmund Optics sont le choix idéal pour vous aider dans la conception et le prototypage et pour une production en grande quantité. De plus, nos experts en imagerie et des fichiers d'ingénierie téléchargeables vous simplifient la phase d'intégration ! Pour discuter de votre prochain projet et savoir si vous pouvez obtenir un échantillon d'évaluation gratuit, veuillez nous contacter dès aujourd'hui.
Objectif : Pour réfuter le mythe commun selon lequel l'optique n'est pas vraiment importante dans les systèmes d'imagerie, nous avons testé un objectif compact à distance distance focale fixe (CFF), conçu et fabriqué par Edmund Optics et un produit concurrentiel de premier plan. Nous avons utilisé des objectifs ayant la même conception (focale fixe), la même distance focale (16mm), et les mêmes paramètres (f/2.8) pour démontrer que de Meilleures Optiques = une Meilleure Performance du Système.
Méthode : Une rangée de flacons d'insuline codés a été mise à une certaine distance de l'Objectif Compact à Distance Focale Fixe TECHSPEC® 16 mm d'Edmund Optics, et de la caméra, de manière à ce que le champ de vision consiste en trois flacons placés côte à côte, avec les matrices de données 2D des flacons, faisant face à la caméra. On a pris soin de disposer les flacons de façon linéaire dans un plan perpendiculaire à l'axe d'imagerie. Un éclairage linéaire diffus a été placé entre la caméra et les flacons de sorte que la caméra soit traversée par la lumière et que cette dernière soit alignée pour un éclairage uniforme sur l'ensemble du champ de vision. Un dispositif (rail) a été utilisé pour un alignement co-planaire des flacons et l'angle de la caméra a été ajusté de manière à trouver la meilleure focalisation pour les deux bouteilles extérieures, simultanément, en s'assurant que le plan objet ne soit pas incliné.
Résultats de l'Imagerie : La même méthode de test et la même configuration ont été utilisées pour produire des images à la fois pour l'Objectif Compact à Distance Focale Fixe 16mm TECHSPEC® d'Edmund Optics et pour l'objectif du concurrent. Les deux ouvertures de lentilles ont été définies à f/2.8 tandis que la distance de travail est restée la même. L'obturateur (temps d'exposition) est resté inchangé entre les lentilles. Comparez à présent le contraste et la lisibilité des codes au centre et aux extrémités des images. Même si l'objectif du concurrent permet une bonne mise au point sur l'axe, il est considérablement flou et une diminution du contraste des codes se produit sur la gauche et la droite. Les objectifs TECHSPEC® d'Edmund Optics fonctionnent aussi bien dans l'axe que hors axe.
Edmund Optics (Haut) – Bonne Performance Sur toute l'Image
Image au contraste élevé sur tout le champ de vision de l'Objectif Compact à Distance Focale Fixe 16 mm TECHSPEC® #59-870, défini à f/2.8.
Concurrent (Bas) – Performance Réduite aux Extrémités
Des aberrations évidentes au niveau des bords, malgré une meilleure focalisation au centre pour l'Objectif Compact à Distance Focale Fixe 16 mm du concurrent défini à f/2.8.
Figure 1 : Balayage de la Matrice de Données
Conclusions : La qualité générale de l'image peut être dégradée par la combinaison d'un certain nombre d'aberrations spécifiques. Il ressort d'après les résultats de l'imagerie, que l'objectif du concurrent souffre de problèmes de courbure de champ qui empêchent toute réalisation d'une mise au point nette sur la totalité du plan du champ. L'Objectif Compact à Distance Focale Fixe 16 mm TECHSPEC® d'Edmund Optics maintient une netteté sur tout le champ, ce qui permet une lecture claire des trois codes simultanément avec un contraste élevé, ce qui, dans ce cas, augmente la fiabilité et permet d'augmenter la qualité du système. Dans une application en situation réelle, cela signifie que vous obtenez une résolution élevée et des images de grande qualité, n'importe où dans le champ de vision spécifié de l'objectif TECHSPEC. Nous vous avons ainsi montré pourquoi de Meilleures Optiques = Une Meilleure Performance du Système.
Pour tester les écarts de résolution entre les différents objectifs d'imagerie, nous vous encouragerons à faire vous-même la comparaison. Une méthode simple permettant de comparer un objectif est d'utiliser une mire test comme la Mire à Assemblées Étoilées #58-835, en vue de procéder à une évaluation qualitative des performances de l'objectif sur l'ensemble du champ de vision. Choisissez un f/# et conservez le même pour chaque objectif que vous souhaitez comparer. De faibles coefficients f/# (ou trop élevés) ont tendance à limiter la performance en raison de la diffraction, tandis qu'une large ouverture permet aux rayons plus aberrés de passer à travers l'objectif. En examinant la mire étoilée sur diverses parties de l'image, vous pouvez évaluer la qualité globale de l'image. En comparant les mires aux extrémités opposées du champ, vous pourrez vous assurer qu'il n'existe aucune inclinaison dans l'axe optique du système. Les différences de résolution dans le plan vertical et horizontal des mires, indiquent l'astigmatisme, alors que les différences dans le centre et les coins indiquent la courbure de champ et des aberrations hors-axe telles que le coma.
Mire Étoilée
Figure 2a : Points de Données au Centre, au Bas et au Coin dans la Mire à Assemblées Étoilées #58-835
Figures 2b - 2d (à droite) : L'Objectif Compact à Distance Focale Fixe 16mm TECHSPEC® d'Edmund Optics #59-870 défini à f/2.8, fournit une qualité et un contraste élevés sur tout le champ de vision. L'Objectif Compact à Distance Focale Fixe 16mm concurrent défini à f/2.8, apporte seulement une qualité comparable au centre de l'image.
Il est évident que des aberrations hors-axe sont présentes sur l'objectif concurrent, au bas de la mire étoilée, ce qui réduit la qualité d'image et diminue le contraste. Dans le coin de la mire étoilée, l'ampleur des aberrations rend l'image inutilisable chez l'objectif concurrent.
Edmund Optics (à gauche) Concurrent (à droite)
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.