Edmund Optics® utilise une grande variété de technologies de métrologie de pointe pour s'assurer que toutes les spécifications sont respectées. Nos capacités en matière de métrologie en cours de fabrication comprennent la spectroscopie à cavité optique, l'interférométrie en lumière blanche, la profilométrie 3D sans contact, et bien d'autres encore. Un laboratoire interne d'essais laser permet d'améliorer les processus internes et de vérifier le seuil de dommage laser.
 Source LED spéciale utilisée pour mesurer des surfaces parallèles et planes tout en minimisant les réflexions sur les surfaces arrières
 Élimine la nécessité d'un traitement spécial de la surface arrière, ce qui minimise le temps de mesure, le risque d'endommagement de la pièce et le risque de mesures inexactes
 Idéale pour mesurer les optiques à double traitement latéral, tels que les miroirs à traitement IBS avec des traitements compensateurs de contraintes sur la face arrière
 Mesure précise de l'absorption pour une meilleure caractérisation des propriétés spectrales des traitements optiques et des substrats
 Une géométrie pompe-sonde mesure le changement d'indice de réfraction dû à la dilatation thermique induite par l'absorption
 Mesure de l'absorption plus sensible et plus précise pour les très faibles niveaux d'absorption que les spectrophotomètres, qui déterminent l'absorption indirectement en mesurant directement la transmission
 Essais en interne pour mesurer la performance de l'assemblage
 Erreur du front d'onde transmis
 Profilage de faisceau laser
 Mesure de la « Power in the Bucket » et de l'énergie sur la cible
 Développement de tests spécifiques aux applications
 Laboratoire laser interne réalisant des expériences d'exposition au laser UV appliqué à long terme
 La contamination induite par le laser est une préoccupation majeure pour les systèmes laser UV
 La contamination due à l'environnement ou au dégazage peut réduire considérablement les performances ou entraîner une défaillance du système
 La connaissance approfondie des techniques de nettoyage et d'assemblage permet d'atténuer ces effets
Thank you for inquiring about our manufacturing capabilities. We will be in touch shortly.
Fabrication de composants optiques