Produit ajouté au panier

LES SYSTÈMES AUTONOMES
- QU'EST-CE QUE C'EST ?

 

Camions autonomes

 

Robots agricoles (AgriTech)

 

Robotique à guidage optique

 

Voitures, drones et véhicules sans pilote

Voitures autopropulsées, camions autonomes, taxis volants, agriculture autonome, robots agricoles, agro-technologie, robotique autonome - ils font tous partie d'un marché de systèmes autonomes plus vaste. Le mot « autonome » signifie avoir le pouvoir de se gérer soi-même.1 Les systèmes autonomes « s’autogèrent » en intégrant le traitement d'images en temps réel et la vision par ordinateur pour assurer un contrôle automatisé avec peu ou pas d'intervention extérieure. Les technologies de l'imagerie et des capteurs ont bénéficié des avancées dans les domaines de l'optique et de la photonique, permettant l'utilisation de systèmes autonomes pour créer des solutions du monde réel. Si les voitures et les drones autonomes ont pu autrefois sembler relever de la science-fiction, ils sont aujourd'hui bien réels et mis en œuvre de manière généralisée.

Pourquoi des systèmes autonomes ?

Selon le ministère américain des transports, environ 94% de tous les accidents automobiles entre 2005 et 2007 ont été provoqués par des erreurs des conducteurs, soit un total de 2 046 000 accidents.2 Les systèmes de vision industrielle sont actuellement utilisés pour guider les systèmes autonomes tels que les voitures à conduite autonome de manière fiable et répétitive afin de réduire considérablement les accidents automobiles en supprimant presque entièrement les erreurs des conducteurs.

Accidents liés au conducteur, au véhicule et à l'environnement

  • Erreur du conducteur93
  • Cause technique2
  • Environnement 2
  • Cause non connue2
 

L'optique pour les applications autonomes

Les composants embarqués doivent être robustes, compacts, résistants aux chocs ou aux vibrations, et polyvalents pour offrir un degré de liberté plus important que les composants utilisés dans l'automatisation industrielle. Sans ces composants de vision industrielle, les systèmes autonomes sont incapables de voir leur environnement et, par conséquent, sont fragiles et sans défense contre les dangers, même à faible risque et facilement évitables.

Edmund Optics est un fabricant de composants optiques et photoniques de première qualité qui possède plus de 77 ans d'expérience en optique, conception, test et fabrication. En outre, EO propose une large sélection de produits polyvalents et prêts à l'emploi, qui sont constamment mis à jour pour répondre aux défis actuels et pertinents des systèmes autonomes. Renseignez-vous sur Edmund Optics et nos optiques d’imagerie et capacités de fabrication de classe mondiale.

Edmund Optics’ Solutions for Autonomous Systems

LES SOLUTIONS D’EDMUND OPTICS POUR LES SYSTÈMES AUTONOMES

Informations techniques et outils

Videos

Vidéos apportant d'excellents conseils et offrant des présentations basées sur des applications utilisant nos produits.

heo

Objectifs d’imagerie à stabilité renforcée

 
How an EO Imaging Lens is Made

Comment fabrique-t-on un objectif d'imagerie chez EO ?

 
heo

Victor Tango AutoDrive: Études de cas d’Edmund Optics

 

Notes d’application

Informations techniques et exemples d’applications comprenant des explications théoriques, des équations, des illustrations graphiques, etc..

11 Best Practices
for Better Imaging
Lire  

6 Fundamental Parameters of an Imaging System
Lire  

From Lens to Sensor: Limitations on Collecting Information
Lire   

Imaging Lens
Selection Guide
Lire  

Imaging Electronics 101: Understanding Camera Sensors for Machine Vision Applications
Lire  

Ruggedization of
Imaging Lenses
Lire  

Articles techniques

Liens vers d’autres articles techniques, parutions dans des publications industrielles rédigées par Edmund Optics et contributions de l’équipe d’ingénierie et des principaux dirigeants d’EO.

"Vision & Sensors Lens Selection Guide, Part 1" par Nick Sischka - Quality Vision & Sensors

Lire  

"Lens Selection Guide, Part 2" par Nick Sischka - Quality Vision & Sensors

Lire  

"Vision Systems for 3D Measurement Require Care to Ensure Alignment" par Jessica Gehlhar - Industrial Photonics
Lire  

"The Importance Of Ruggedization For Imaging Lenses" par Daniel Adams - Assemblaggio & Meccatronica
Lire  

"How To Maximise The Performance Of An Imaging System" par Daniel Adams - Assemblaggio & Meccatronica
Lire  

Calculateurs

Calculateurs techniques basés sur des équations couramment utilisées et référencées dans les secteurs de l’optique, de l’imagerie et de la photonique.

Imaging System Parameter Calculator
Calculer  

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie
Calculer  

1951 USAF Resolution Calculator
Calculer  

Références

1 Merriam-webster.com. (2020).  Définition de AUTONOMOUS. [online] Disponible à l'adresse : https://www.merriam-webster.com/dictionary/autonomous [Accessed 13 Jan. 2020].

2 “Critical Reasons for Crashes Investigated in the National Motor Vehicle Crash Causation Survey.” National Highway Traffic Safety Administration, U.S. Department of Transportation, February 2015.

Vous travaillez sur
l'optique pour un système autonome ?

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer