Le nombre d’Abbe quantifie inversement la quantité de dispersion dans un milieu optique. Il est donné par une fonction de l'indice de réfraction d'un matériau aux longueurs d'onde f (486,1 nm), d (587,6 nm) et c (656,3 nm). Un matériau ayant un nombre d'Abbe élevé signifie que les différentes longueurs d'onde auront presque le même indice de réfraction dans ce milieu, ce qui donne une séparation moindre entre les longueurs d'onde de la lumière.
See also Angle of Incidence , Glass Code , Angle of Reflection , Index of Refraction (n) , Dispersion
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.