Produit ajouté au panier
SpectralMD

Étude de cas :
Révolutionner les soins des brûlures
en utilisant des données en temps réel et l'intelligence artificielle

Un élément clé de l'avenir des traitements médicaux est le diagnostic non invasif basé sur l'optique, notamment pour le traitement des brûlures graves.

DeepView® par SpectralMDTM

SpectralMD est une société d'imagerie médicale dont le projet phare est le système d’imagerie des plaies « DeepView », qui utilise une combinaison d'optique, de données en temps réel et d'intelligence artificielle pour effectuer un diagnostic sans contact des brûlures. Toute personne ayant subi une brûlure grave peut attester de l'importance du non-contact dans le traitement des brûlures.

La mission de SpectralMD est de révolutionner le traitement des plaies en utilisant des données en temps réel et l'intelligence artificielle. Leur système d'imagerie DeepView utilise la couleur et la lumière pour améliorer le traitement des plaies en le rendant plus rapide, plus fiable et plus prévisible. SpectralMD s'efforce de mettre sur le marché le DeepView avec une précision supérieure à 90%. Pour mettre cela en perspective, les spécialistes des brûlures ne sont précis qu'à 70% dans l'évaluation de la profondeur des brûlures, et les non-spécialistes des brûlures le sont à moins de 50%. Leur système DeepView est principalement utilisé pour l'imagerie des brûlures dans le cadre de la prise en charge des accidents de masse, en utilisant l'imagerie grand champ et l'intelligence artificielle.  

Vue de face du système d'imagerie DeepView et de l'interface utilisateur
Figure 1 : Vue de face du système d'imagerie DeepView et de l'interface utilisateur
Les experts en brûlures ne sont précis qu'à 70% dans l'évaluation de la profondeur des brûlures ; SpectralMD s'efforce de mettre sur le marché le DeepView avec une précision de plus de 90%.1

C'est là que SpectralMDTM a approché
Edmund Optics®

Les composants optique et optomécanique standard d’Edmund Optics® (EO) étaient parfaites pour les exigences de l'application de SpectralMD. Le soutien à la conception apporté par EO, notamment les fichiers CAO détaillés qui ont permis la conception d'optiques personnalisées par SpectralMD, a rendu possible une excellente relation de collaboration entre les deux sociétés. Toutefois, SpectralMD étant une jeune entreprise, elle a décidé de tirer parti du programme StartUP d'EO pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10% et de l'assistance technique spécialisée qui accompagne le programme. Nos représentants dédiés au programme StartUP ont été en mesure de les aider à fabriquer des optiques sur mesure, à modifier des optiques en stock, à effectuer des carottages et des découpages, et à s'assurer que la qualité des optiques répondait à leurs spécifications.  

Utilisation du système d'imagerie des plaies de SpectralMD
Figure 2 : Le système d'imagerie des plaies de SpectralMD

La croissance de SpectralMD

De 2018 à 2019, SpectralMD a connu une croissance importante, et une fois qu'elle est passée à la production en volume, elle a pu tirer parti du rabais de volume qu'offre EO (qui atteint souvent ~20 %), au lieu du rabais StartUP de 10%. Comme leur croissance a entraîné une augmentation de leur expertise technique et qu'ils n'avaient plus besoin de la remise, ils sont sortis du programme StartUP d'EO.

Que font-ils maintenant ?

En 2019, SpectralMD a reçu une désignation de dispositif médical pionnier (breakthrough device) de la FDA et a obtenu une subvention de quatre ans rendue possible par les produits et services fournis par EO. Ils vont beaucoup nous manquer en tant que membre de StartUP, et l'équipe de StartUP se réjouit de les voir réussir avec l'aide de l'équipe gérée par EO !

Ce contenu vous a-t-il été utile ?

Références

1. Jaskille AD, Shupp JW, Jordan MH, Jeng JC. Critical review of burn depth assessment techniques: part I. Historical re- view. J Burn Care Res 2009;30:937–47

The Future depends on optics
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer