Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Edmund Optics : partenariat avec Chromacity pour offrir des systèmes laser ultrarapides simples et compacts

6/20/2023, Lyon, France   —

Edmund Optics®, l'un des principaux fournisseurs de composants optiques pour les applications d'optique laser ultrarapide, s'est associé au fabricant de lasers Chromacity pour offrir un nouveau système laser ultrarapide. Les systèmes laser ultrarapides de Chromacity combinés aux produits optiques pour lasers ultrarapides d'Edmund Optics offrent un accès facile aux clients qui recherchent une plateforme unique pour répondre à tous leurs besoins en matière de lasers ultrarapides. Ce partenariat implique l’ajout du Laser Ultrarapide en Espace Libre Chromacity 1040 Haute Puissance, 1040 nm, 4 W au vaste inventaire d'Edmund Optics. Ce laser se caractérise par un faisceau ultrarapide stable et puissant dans un système compact et facile à installer. Il est idéal pour une variété d'applications, notamment la microscopie multiphotonique, la recherche en spectroscopie et une large gamme d'autres applications dans le domaine de l'imagerie et des sciences de la vie.

Les lasers ultrarapides de Chromacity sont disponibles avec une longueur d’onde de 1040 nm. Des longueurs d'onde supplémentaires seront ajoutées très prochainement. Les lasers maintiennent une impulsion stable <150 femtosecondes (fs) avec une puissance de sortie de 4W et sont refroidis à l'air, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie. En outre, ils présentent une qualité de mode supérieure de M2 <1,2. Une architecture compacte à base de fibres est utilisée pour réduire les risques de désalignement et faciliter l'installation. De nombreuses applications d'imagerie et de sciences de la vie bénéficient de ces systèmes laser par rapport à un laser Ti:saphir traditionnel, car les plus grandes longueurs d'onde du laser Chromacity 1040 nm permettent une plus grande profondeur de pénétration dans les échantillons et la détection de marqueurs fluorescents multiples. Pour plus d'assistance, un appel vidéo gratuit avec un ingénieur laser certifié Chromacity est inclus dans l'achat de tout système laser.

Pour voir ces produits et les nombreuses autres nouveautés offertes chez Edmund Optics, visitez la page Nouveaux produits sur www.edmundoptics.fr.

About Edmund Optics:

Edmund Optics® est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de technologie optique qui sert une variété de marchés depuis 1942. L'entreprise propose à ses clients trois offres distinctes : une boutique en ligne qui sert de plateforme unique pour les meilleures marques et les meilleurs produits dans le domaine de l'optique et de la photonique ; la fabrication sur mesure et en série de composants et de systèmes optiques et d'imagerie de qualité ; et des services de conseil, de conception, de prototypage et d'autres services d'ingénierie dans le domaine de l'optique, dans le cadre de nos offres de fabrication. L'entreprise emploie plus de 1.250 personnes sur 18 sites dans le monde et continue de se développer. Les clients peuvent en savoir plus, parler à un ingénieur ou acheter des articles sur le site web à l'adresse www.edmundoptics.fr.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer