Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Edmund Optics Développe ses compétences en traitement optique de précision avec les système de pulvérisation par faisceau d'ions de Veeco

Leader in Optics and Imaging Strengthens Capabilities with Precision Coating Technology and Additional Investments

7/19/2018, Mainz, Germany   —

Edmund Optics® (EO), fournisseur mondial de composants optique, s’est procuré le système de pulvérisation par faisceau d’ions SPECTOR® de la société Veeco Instruments Inc. (Nasdaq: VECO). Ce nouvel actif vient s’ajouter à la gamme de composants optiques laser de haute qualité en pleine expansion d’Edmund Optics pour les systèmes infrarouges, visibles et ultraviolets. Si Edmund Optics occupe aujourd’hui une place grandissante dans le domaine de l’optique laser, c’est grâce à sa longue histoire de fournisseur de composants de photonique et d’imagerie de haute qualité. La plateforme SPECTOR est le dernier exemple en date de la démarche technique et financière d’Edmund Optics pour développer une fabrication de composants optiques de pointe. Elle enrichit l’expertise actuelle de l’entreprise en matière de conception et fabrication asphériques, de métrologie optique avancée et de production de composants optiques destinés aux applications de fluence laser élevée.

« La plateforme SPECTOR nous apporte deux avantages essentiels. Elle constitue, d’une part, le meilleur outil actuellement disponible pour réaliser des traitements optiques personnalisés de précision et répond, d’autre part, à nos besoins techniques, déclare Joel Bagwell, directeur des technologies d’ingénierie et de fabrication chez Edmund Optics. Pour ces deux aspects, Veeco était le choix idéal. La capacité de SPECTOR à créer des films haute performance de qualité extrêmement élevée est cruciale pour nos traitements optiques laser et nous aidera à étendre notre offre aux applications émergentes. Dans notre entreprise, la priorité est donnée au service client. Aussi, nous avons été impressionnés par le bilan de Veeco en matière d’assistance clients à l’échelle mondiale : ils offrent à leurs clients le type de service que nous offrons aux nôtres et que nous attendons de nos fournisseurs. »

La plateforme de pulvérisation par faisceau d’ions SPECTOR permet un contrôle exceptionnel de l’épaisseur de couches, offre une stabilité de processus améliorée et présente les pertes optiques publiées les plus faibles du secteur. Il s’agit d’un outil conçu pour améliorer les paramètres clé de la production, tels que l’utilisation des matériaux cibles, le contrôle du point d’extrémité optique et les temps d’exécution pour les applications de traitement optique de pointe. La plateforme SPECTOR, qui est le système de pulvérisation par faisceau d’ions le plus utilisé dans le secteur, a été installée dans plus de 200 environnements de fabrication de pointe à travers le monde. Ce système est régulièrement choisi par les fabricants en raison des avantages qualitatifs de la technologie de pulvérisation par faisceau d’ions : une faible perte de dispersion, une pureté de film élevée, des taux de dépôt stables et un contrôle de l’épaisseur de film de moins de 0,1 nm.

« Edmund Optics est un fournisseur leader de composants optiques, réputé pour la qualité supérieure de ses produits dans les domaines des sciences de la vie, du biomédical, de la défense, des semi-conducteurs, et le secteur de la recherche et développement » témoigne Dr. Adrian Devasahayam, vice-président et directeur général du service des produits de dépôt et de gravure avancés de Veeco. « En choisissant le système de pulvérisation par faisceau d’ions SPECTOR de Veeco, Edmund Optics démontre une nouvelle fois la flexibilité de la plateforme et sa capacité à prendre en charge de nombreuses applications avec un niveau de contrôle et de précision inégalé. »

Les traitements optiques sont utiles dans un large éventail de domaines commerciaux : télécommunication, défense, architecture, médecine, énergie solaire, transports, etc. Ils trouvent aussi des applications industrielles et grand public avec les téléviseurs à écran plat, ordinateurs, tablettes, téléphones portables et le traitement des verres de lunettes. Selon BCC Research, le marché mondial des traitements optiques, qui s’élevait à 9,5 milliards de dollars en 2016, devrait atteindre 14,2 milliards de dollars en 2021. Le segment commercial devrait connaître une croissance d’au moins 5,4 milliards de dollars en 2016, et devrait représenter jusqu’à 9,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021 - soit un taux de croissance annuel composé sur cinq ans de 11,5 %. Les principaux moteurs de la croissance sont les applications émergentes dans les catégories commerciale et grand public, ainsi que les traitements innovants destinés à améliorer les applications existantes.

À propos de Veeco :Veeco (NASDAQ: VECO) est un leader de la fabrication d’équipements de traitement de semi-conducteurs innovants. Nos technologies éprouvées d’épitaxie en phase vapeur aux organométalliques, de lithographie, de recuit laser, de faisceau d’ions et de gravure et nettoyage de wafer unique jouent un rôle essentiel dans la production de LED pour l’éclairage et les écrans à composants solides et dans la fabrication de dispositifs à semi-conducteurs avancés. Grâce à ses équipements optimisant les performances, le rendement et le coût de possession, Veeco occupe une place de leader technologique dans tous les marchés qu’il dessert. Pour en savoir plus sur les produits et services innovants de Veeco, visitez www.veeco.com.

A propos d’EO : Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants et distributeurs d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer