Produit ajouté au panier
L’avenir des objectifs de microscope

Les innovations dans le domaine de la microscopie s'attaquent aux problèmes du futur

 

Taille réduite pour une mobilité supplémentaire

 

Les longueurs d’onde UV améliorent la résolution et le contraste

 

Systèmes automatisés pour un meilleur rendement

 

Intégration de lentilles liquides pour un réglage rapide de la focalisation

Les microscopes optiques ont permis des avancées en science, en médecine et dans les applications industrielles depuis le 17e siècle. Ils évoluent constamment pour relever les défis du futur. Des objectifs compacts et miniatures permettent aux microscopes d’être facilement transportés et d’apporter une solution rapide sur le terrain. L’intégration de lentilles liquides électriquement accordables et l’automatisation du système permettent d’augmenter drastiquement le rendement des applications industrielles. De nombreuses applications microscopiques passent à présent aux ultraviolets (UV) pour obtenir une résolution plus élevée et un meilleur contraste. Ces évolutions permettent aux microscopes de répondre aux exigences des applications émergentes.

Miniaturisation - Chérie, j’ai rétréci les microscopes !

Les objectifs microscopiques miniatures sont parfaits pour les applications sensibles au poids et à la taille, telles que les tests de diagnostic rapide des maladies, le contrôle de la qualité de l’eau et l’examen microscopique dans les ateliers. La taille, le poids et la complexité des microscopes standards les rendent peu pratiques pour un travail de terrain nécessitant une réponse rapide. Une mécanique simplifiée et des modèles optiques compacts permettent aux objectifs de microscope modernes d’être aussi petits qu’une pile de pièces de monnaie. Les objectifs ultra-compacts ont souvent une focale fixe, de petits déflecteurs et des ouvertures fixes.

Size Comparison of an Ultra-Compact Microscope Objective with a Standard Microscope Objective
Figure 1: Comparaison de la taille d’un Objectif Microscope Ultra-Compact avec un Objectif Microscope Standard

Systèmes Automatisés - Laissez votre microscope faire le travail

L’automatisation d’un large éventail de composants est possible dans les microscopes modernes, depuis le contrôle de la focalisation et des platines jusqu’aux obturateurs électromécaniques en passant par la commutation des sources lumineuses et l’acquisition d’images. L’automatisation de ces fonctions peut augmenter considérablement le rendement de votre processus et rendre ce dernier incroyablement reproductible et contrôlable. Les microscopes automatisés sont extrêmement utiles lorsque de nombreuses observations répétées sont nécessaires.

Figure 2: Vidéo d’un microscope automatisé qu’Edmund Optics a exposé à Photonics West 2018

Microscopie UV - Des longueurs d’onde courtes pour une résolution élevée

De nombreuses applications de microscopie utilisent des UV dans le but d'obtenir une résolution plus élevée et un contraste amélioré. La longueur d’onde de la source lumineuse détermine la résolution des microscopes optiques, les longueurs d’onde courtes du rayonnement UV peuvent atteindre une résolution d’image surpassant la limite de diffraction de la lumière visible. Le contraste est également amélioré dans la microscopie UV, en raison de l’interaction du rayonnement UV avec les molécules de l’échantillon, ce qui facilite l’identification des caractéristiques de l’échantillon examiné. La microscopie UV est parfaite pour inspecter des dispositifs ayant des composants minuscules tels que certains semi-conducteurs modernes. Les objectifs UV peuvent également être utilisés avec des lasers UV pour créer des formes petites et précises, ce qui les rend parfaits pour les applications de focalisation et de traitement laser, notamment le traitement de semi-conducteurs, la gravure de matériaux et les lasers esthétiques pour le traitement des rides, le détatouage, et l'épilation.

La microscopie UV est parfaite pour l’inspection de semi-conducteurs
Figure 3: La microscopie UV est parfaite pour l’inspection de semi-conducteurs

Intégration de lentilles liquides - Réglage rapide de la focalisation

Les lentilles liquides sont des cellules de fluides électroniquement accordables et qui changent rapidement de forme lorsqu’une tension ou un courant est appliqué, ce qui ajuste la focalisation et localise les objets à différentes distances de travail. Lorsqu’elles sont intégrées dans les microscopes d’applications d’imageries microscopiques, les lentilles liquides simplifient le processus de focus stacking (empilement de mises au point) ou z-stacking. Le focus stacking est souvent requis avec les objectifs à fort grossissement en raison de leur profondeur de champ limitée. Une lentille liquide intégrée permet aux objectifs de se focaliser de manière rapide et précise sur différents plans d’objets, accélérant ainsi le processus de focus stacking et permettant une imagerie rapide d’échantillons épais, avec une perte de temps réduite entre les images.

Technologie de lentilles liquides à focalisation électrique
Figure 4: Technologie de lentilles liquides à focalisation électrique

L’avenir des objectifs de microscope à d'Edmund Optics®

TECHSPEC Ultra Compact Objective Assemblies

Assemblées d’Objectifs Ultra-Compacts Edmund Optics

Assemblées d’Objectifs Ultra-Compacts TECHSPEC®

Les Assemblées d’Objectifs Ultra-Compacts de TECHSPEC® sont les objectifs les plus petits d’Edmund Optics et pratiquement les plus petits existants sur le marché dans leur catégorie de distance de travail, de grossissement et de résolution. Conçus avec un grossissement de 2X, les Objectifs Ultra-Compacts TECHSPEC® peuvent être facilement configurés aux grossissements 4X, 5X, 10X, 15X et 20X en ajoutant des tubes d’extension.

En savoir plus
Les Objectifs Mitutoyo Corrigés Infini - Proche NUV et UV Les Objectifs Mitutoyo Corrigés Infini - Proche UV et UV

Les Objectifs Mitutoyo Corrigés Infini - Proche UV et UV combinent une résolution améliorée (grâce à l’utilisation de longueurs d’onde UV) aux avantages des objectifs standards M Plan Apo et M Plan Apo SL. Ils ont d’excellentes performances à la deuxième, troisième et quatrième harmonique Nd:YAG. Ils sont parfaits pour l’inspection microscopique de composants minuscules, le traitement laser de matériaux et des applications laser médicales.

En savoir plus
TECHSPEC® Compact Objective Liquid Lens Assemblies

Assemblées d'Objectifs Compacts à Lentille Liquide

Les Assemblées d'Objectifs Compacts à Lentille Liquide TECHSPEC® intègrent une lentille liquide à nos Assemblées d’Objectifs Compacts TECHSPEC® conjugué fini, ce qui permet un réglage rapide de la distance de travail. Elles sont disponibles en versions 2X et 5X et sont parfaites pour une multitude d’applications biomédicales et de vision industrielle, notamment la microscopie, l’inspection pharmaceutique, la cytométrie de flux et l’inspection microscopique en industrie.

En savoir plus

FAQ's

FAQ  Quelle est la taille des Assemblées d’Objectifs Ultra-Compacts TECHSPEC® miniatures ?
La plus petite des Assemblées d’Objectifs Ultra-Compacts TECHSPEC® est la version ayant une distance focale de 8 mm avec une longueur de 10,8 mm. La version ayant une distance focale de 10 mm a une longueur de 21,2 mm.
FAQ  Quels sont les grossissements disponibles pour les Assemblées d’Objectifs Ultra-Compacts TECHSPEC® ?

Les Assemblées d’Objectifs Ultra-Compacts TECHSPEC® ont été conçues avec un grossissement de 2X mais peuvent être facilement configurées aux grossissements 4X, 5X, 10X, 15X et 20X en ajoutant des tubes d’extension.

FAQ   Quelles sont les gammes de longueurs d’onde des Objectifs Corrigés à l’Infini de Mitutoyo proche UV et UV ?

Les Objectifs Corrigés à l’Infini Mitutoyo Proche UV disposent d’une gamme de longueur d’onde de 355-620 nm tandis que les versions UV sont conçues pour 266 nm et 355 nm.

FAQ  Les lentilles liquides sont-elles comprises dans les Assemblées d'Objectifs Compacts à Lentille Liquide TECHSPEC® ?

Oui, les lentilles liquides sont comprises dans les Assemblées d'Objectifs Compacts à Lentille Liquide TECHSPEC®2X et 5X TECHSPEC®.

Ressources

Notes d’application

Informations techniques et exemples d’applications comprenant des explications théoriques, des équations, des illustrations graphiques, etc.

Understanding Microscopes and Objectives
Lire  

Comprendre l'Objectif Corrigé à l'Infini, le Pouvoir de Résolution et le Grossissement
Lire  

Using Tube Lenses with Infinity Corrected Objectives
Lire  

Calculateurs

Calculateurs techniques basés sur des équations couramment utilisées et référencées dans les secteurs de l’Optique, de l’Imagerie et de la Photonique.

Infinite Conjugate Tube Length
Calculer  

Pages correspondantes

Liens vers d’autres articles techniques apparaissant dans des publications industrielles rédigées par Edmund Optics® ou présentant les contributions de l’équipe d’ingénierie et des principaux dirigeants d’EO.

Diagnostics Avancés
Lire  

Articles Techniques

Liens vers d’autres articles techniques apparaissant dans des publications industrielles rédigées par Edmund Optics® ou présentant les contributions de l’équipe d’ingénierie et des principaux dirigeants d’EO.

Get the Picture! Easily incorporate microscopic imaging into small-scale applications
Lire  

Ce contenu vous a-t-il été utile ?
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer