Produit ajouté au panier
Guide de sélection des diffuseurs
Edmund Optics Inc.

Guide de sélection des diffuseurs

Les diffuseurs sont des composants optiques utilisés pour répartir uniformément la lumière d'une source tout en éliminant les points lumineux. Un diffuseur perfectionné devrait créer une diffusion lambertienne où le rayonnement est indépendant de l'angle. Avec des applications allant des écrans de projecteurs aux applications d'imagerie, il est important de comprendre quel type de diffuseur vous convient le mieux.

Edmund Optics propose trois types de diffuseurs basés sur les différents types de matériaux de diffusion optique : holographique, verre diffusant blanc et verre dépoli. Le tableau suivant présente une brève évaluation des diffuseurs.

Type Transmission Capacité de diffusion Prix
Diffuseurs Holographiques
OPTIMALE
OPTIMALE
€€€
Verre Diffusant Blanc
BONNE
TRÈS BONNE
Diffuseurs en Verre Dépoli
TRÈS BONNE
BONNE

Guide de sélection

Le guide de sélection suivant fournit des informations utiles sur les avantages et les inconvénients de chaque type de diffuseur.

Diffuseurs Holographiques
Diffuseurs Holographiques

Les diffuseurs holographiques sont des optiques formés par gravure holographique sur du polycarbonate ; le matériau est du verre liquide pour l'option silice fondue. Le résultat est similaire à celui d'un élément optique diffractif, mais le motif de gravure est aléatoire. Ces optiques sont utilisées pour diffuser l'éclairage des lampes à incandescence, des LED, des lampes à arc et d'autres sources. Le verre dépoli et le verre diffusant blanc produiront un éclairage diffus, mais l’aire de diffusion dépassera souvent les besoins du système. Cet excès d’éclairage, associé aux diffuseurs traditionnels, réduit l’efficacité et peut souvent ajouter un coût supplémentaire dû au besoin de sources d’éclairage à forte intensité, de lentilles et probablement de filtres. Il est important de noter que les angles de diffusion sont donnés pour un faisceau d’entrée collimaté et que la divergence angulaire variera pour différents angles d’incidence. Voir le produit

Transmission
silice fondue UV

Profil de diffusion

Avantages Inconvénients
  • L'efficacité de transmission des longueurs d'onde de 325 nm à 1500 nm est stable et supérieure à 90%.
  • Sorties de diffusion elliptique et circulaire
  • Diffuseurs holographiques UV également disponibles
  • Les angles de diffusion varient en fonction de l'angle du faisceau d'entrée.
Verre Diffusant Blanc

Le verre diffusant blanc est un diffuseur semi-opaque conçu pour créer des profils d'éclairage uniformes. Contrairement aux autres matériaux, qui basent leurs propriétés diffusantes sur un procédé de traitement ou de lamination, le verre diffusant blanc est un matériau diffusant solide qui peut être utilisé dans n’importe quelle orientation. Les surfaces étant polies, la lumière réfléchie sera quelque peu spéculaire, tandis que la lumière transmise sera quasi-lambertienne. Le verre diffusant blanc est idéal pour créer un éclairage uniforme en tant qu'atténuateur ou écran de visualisation. Voir le produit

Courbe d'efficacité de
transmission spectrale
typique

Avantages Inconvénients
  • Le substrat en verre blanc semi-opaque diffuse la lumière de manière homogène
  • Matériau diffusant solide, permettant de l'utiliser dans n'importe quelle orientation
  • Diffusant sur les deux surfaces
  • La lumière transmise est quasi-lambertienne
  • Un niveau élevé de diffusion entraîne une perte de diffusion importante, ce qui réduit l'efficacité de la transmission.
Diffuseurs en Verre Dépoli
Diffuseurs en Verre Dépoli

Les diffuseurs en verre dépoli sont des fenêtres optiques qui sont sablées pour produire une surface rugueuse qui diffuse la lumière. Edmund Optics utilise une spécification de sablage à 120 ou 220 grains pour cette série. Plus le grain est fin (nombre élevé), meilleure est l'efficacité de la transmission. Toutefois, un grain plus grossier permet d'obtenir un schéma de diffusion plus large.

Les deux passages orthogonaux de ce processus de sablage permettent une diffusion homogène sur toute la surface. La diffusion est un compromis entre une faible perte par dispersion et une diffusion moyenne. Les applications typiques sont les écrans, la diffusion de l'éclairage et les mires. Voir le produit

Transmission du substrat

Avantages
Inconvénients
  • Faible perte par dispersion
  • Des substrats en silice fondue pour la diffusion de la gamme IR sont disponibles
  • Bon pour un modèle d'irradiation de diffusion similaire à une courbe en cloche gaussienne
  • Les surfaces sablées sont moins uniformes que les surfaces polies.
  • Compromis de transmission avec modèle de diffusion en fonction du niveau de granulométrie
Ce contenu vous a-t-il été utile ?

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer